This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:支持10G 和2.5G 突发光学信号的串行器/解串器 MUX 芯片

Guru**** 2952500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/823629/ds100mb203-serdes-mux-chips-that-support-10g-and-2-5g-burst-optical-signals

器件型号:DS100MB203

您好:

我设计的产品需要一个支持10G 和2.5G 突发光学信号的 SERDES 多路复用器芯片、TI 产品 DS100MB203 规范中也没有介绍支持突发光信号的图形的文档、我想问 TI 是否有支持10G 和的 SERDES 多路复用器芯片 2.5G 突发光学信号?谢谢。

BR

阳光明媚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    DS100MB203可能无法抑制或抑制在"有源"突发之间空闲期间产生的噪声。  当光学模块进入静默周期时、定义 DS100MB203接收输入信号的电气输出规格是多少?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee 您好:

    感谢您的指导。  我们更改了设计计划。

    BR

    阳光明媚