This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD232:SN65HVD232DR 功耗

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/823651/sn65hvd232-sn65hvd232dr-power-consumtion

器件型号:SN65HVD232

您好!

如何计算 CAN 接口的 SN65HVD232DR 的功耗。

器件由3.3V 电源供电。

谢谢、

Rehaman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rehaman、

    任何 CAN 总线的功耗取决于多个参数:隐性位期间的电流消耗、显性位的电流消耗、总线处于显性状态和隐性状态的时间、通过端接电阻消耗的功率以及 VCC 电压。

    对于通用公式:P=[(1-D)*IREC*VCC]+[D*IDOM*(VCC - VOD)]

    其中 D 是显性状态下的时间总线百分比、IREC 是隐性状态下的电源电流消耗、IDOM 是显性状态下的电源电流消耗、VOD 是显性状态下的差分输出电压、VCC 是电源电压。  

    在该特定器件的数据表中、IREC 和 IDOM 仅定义为最大值、因此最好在应用级别进行测量、以确定两者的正确值。

    如果您有任何疑问或疑虑、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢您的介绍、

    共享信息将对我的计算很有帮助。

    Rehaman。