This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:有关 SN65DSI83 CLK 输出的问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/808204/sn65dsi83-questions-for-sn65dsi83-clk-output

器件型号:SN65DSI83

各位专家:

我们的客户使用 SN65DSI83作为 MIPI 转 LVDS 转换器应用、在电路板测试期间、他们发现 CLKN/CLKP 输出信号共模电压不同、如下所示。 他们检查了原理图和 PCB、但显然没有发现任何问题。 您能否帮助检查此问题的可能原因?

1.客户电路图:

2. CLKN/CLKP 输出信号波形异常:

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    它们是如何生成 LVDS CLK 的? 使用外部参考时钟还是 DSI CLK? LVDS 数据通道是否也存在此问题? 您能否在 i-anyiam@ti.com 上与我分享整个 DSI83原理图?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决;根本原因是 TVS 二极管焊接方向错误。

    此致、

    I.K.