This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9544A:热性能信息(Theta JC 和 JB)

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811779/pca9544a-thermal-information-theta-jc-and-jb

器件型号:PCA9544A

大家好、

我们的客户请求获取 PCA9544APW 的热性能信息(Theta JC、Theta JB 和最高结温)、特别是 PW 封装(PCA9544APW)。

您是否能够提供所需的信息?

我们非常希望得到任何答复。 提前非常感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、

    下面是热模型分析:

    对于最高结温:

    建议最大值=~90C

    对于绝对最大值、我建议您将结温保持在105°C 以下。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    非常感谢您提供这些信息!


    此致、

    Jejomar