This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD10:RS485和放大器;RS232通信电路

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221, SN65HVD10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811762/sn65hvd10-rs485-rs232-communication-circuit

器件型号:SN65HVD10
主题中讨论的其他器件:MAX3221、

您好:

我想为我的客户检查应用电路。

根据随附的 RD 提供的原理图、SN65HVD10将发送到 MAX3221、  

直接连接是否有风险?

e2e.ti.com/.../RS232-and-RS485.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kay、

    您是说 SN65HVD10和 MAX3221共用 同一根导线吗? 可以这样做、但请注意、SN65HVD10总线引脚最大绝对电压为-9V 至14V 从理论上讲、RS-232信号从-15V 摆动至15V。 但是、MAX3221的 dout 范围比与 SN65HVD10搭配使用时要小得多。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao