This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:搜索支持与 SN65HVD75相同或更小封装的5V RS-485器件

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD75, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811586/sn65hvd75-searching-for-a-5v-rs-485-device-which-support-the-same-or-smaller-package-as-sn65hvd75

器件型号:SN65HVD75
主题中讨论的其他器件: THVD1450
您好!
我的客户以前使用过 SN65HVD75、现在他们正在搜索与 SN65HVD75具有相同小封装尺寸的5V 器件。 SN65HVD75可支持"VSON"封装。 如果我们有此类器件、请提出建议。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    最好的选择可能是使用较新的 THVD1450器件。  它采用与 SN65HVD75相同的 VSON 封装。  该器件可在3V 至5.5V 的 VCC 电平下运行、因此您可以为现有应用和更新的应用使用单个器件型号。  如果您对器件有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大