This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:查找 XI 的绝对最大 VIN 规格

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784283/dp83867e-looking-for-abs-max-vin-specification-for-xi

器件型号:DP83867E

当从外部驱动时、XI 的输入限制是什么?  CAN XI 在 VDD 之前启动(如图所示)

输入的绝对最大值表中未列出 XI。

谢谢、

涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wade、

    XI 可直接由1.8V 外部时钟源和电容分压器驱动、电压范围为2.5V/3.3V。 更多详细信息、请参阅数据表的第9.2.1.2节。

    XI 时钟应在 VDD 之前启动。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    挂起、
    感谢您指出此链接。
    e2e.ti.com/.../2619027
    此致、
    涉水