This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32-EP:AM26C32MDREP ESD 额定值

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26C31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811328/am26c32-ep-am26c32mdrep-esd-rating

器件型号:AM26C32-EP
主题中讨论的其他器件:AM26C31

您好-主题行中器件型号的 ESD 额定值是多少?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM26C31通过了如下 ESD 测试:

    HBM 3KV

    mm 200V

    CDM 2kV

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水