This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD01:施密特触发器

Guru**** 2930710 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3201, SN65HVD01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784785/sn65hvd01-schmitt-trigger

器件型号:SN65HVD01
主题中讨论的其他器件:TLV3201

接收等效电路中所示的 A 和 B 输入端的施密特触发器是否在高逻辑电平下以0.7VL 触发、在低逻辑电平下以0.3VL 触发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sullivan、

    "施密特触发"更像是一个比较器、它接受输入差分电压并将其转换为数字信号。 如前所述、您可以使用40mV 作为其阈值。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 您是否可以为我提供任何型号的收发器? 我希望验证我创建的模型是否有效。 我附上了一个屏幕截图供参考。  谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sullivan、

    您是否在 TI TINA 中设置工作台? 您可以使用 TLV3201模型。 如果您想设计一个电路、使其具有与 SN65HVD01相同的电气特性、您可能需要调整电阻器的值。

    此致、
    Hao