This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:电路回顾

Guru**** 2584355 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784898/tca9555-circuit-review

器件型号:TCA9555

您好、E2E、

请您仔细查看 TCA9555电路吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Julian、

    良好:
    I2C 地址看起来正确。
    引脚分配映射看起来正确。
    器件支持1.8V 电压。

    潜在问题:
    1) 1)您未使用的 p 引脚未连接到任何引脚、我们的器件内部使用了100k 上拉电阻、因此以其为基准、但我需要问、终端设备是什么? 在具有大量电气噪声的环境中(工业/发电站等) 100k 上拉电阻器可能太弱。

    2) 2) P00、P01、P02和 P03馈入了什么? 多路复用器选择? 我想确保它是高阻抗输入、否则您可能会损坏器件的 CMOS 输出级(除非您将它们用作输入、否则这是可以的)。 如果它是输入、请记住、我们在内部将引脚引用到100k 上拉电阻器。

    主要问题:
    我看不到任何明显的东西。


    谢谢、
    -Bobby