This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GD75232:布局指南申请

Guru**** 2962500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784937/gd75232-layout-guide-request

器件型号:GD75232

尊敬的团队:

您能帮您提供此器件的布局指南吗? 我在数据表中找不到它。

谢谢你。

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Jim、

    我假设您是指 PCB 布局。

    您可以查看我们的其他 RS232数据表以查看推荐的做法。

    我曾尝试过其他一些器件,建议似乎是典型的常见做法,如:使去耦电容器尽可能靠近 Vcc 引脚。 使电容器的走线尽可能短。

    我在这个主题中添加了一位 RS232工程师来查看您的帖子、如果我错过了任何内容、他可能会提供进一步的输入。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    除了 Bobby 提到的、请确保 VDD 和 VSS 布线是实心的。 大部分电源都通过了它们。

    此致、
    Hao