This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:使用引脚模式时

Guru**** 2382070 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784943/ds125br820-when-pin-mode-is-used

器件型号:DS125BR820

你好

我 的客户在 引脚模式下使用 DS125BR820。
在引脚 kΩ 下、AD2必须通过外部1k Ω 连接至 GND。

如果 AD2悬空该怎么办?
引脚模式运行是否有问题?
此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、
    为了正确编程 EQ 电平、我们需要将该引脚通过1K 欧姆电阻连接到 GND。 否则、可能无法正确设置引脚模式下的均衡器设置。
    此致、Nasser