This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:是否可以向我发送 LMH0397和 LMH1297的数据表和编程指南?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/785108/lmh1297-may-you-send-me-the-datasheets-and-programming-guides-for-lmh0397-and-lmh1297

器件型号:LMH1297
主题中讨论的其他器件: LMH0397

我们将 LMH0397和 LMH1297用于我们的设计。

但是、我们找不到 LMH0397和 LMH1297的数据表和编程指南。

您可以向我发送 LMH0397和 LMH1297的数据表和编程指南吗?

我们还需要一些用于控制这两个 IC 的示例代码。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请访问以下链接以请求访问这些文档:
    www.ti.com/.../LMH0397
    www.ti.com/.../LMH1297

    或者、您可以使用您的公司电子邮件地址向我发送电子邮件、并且我可以与 IT 人员合作、为您提供对这些文档的访问权限。 以下是我的电子邮件地址:Nasser.mohammadi@ti.com。
    此致、Nasser