This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD233:65HVD233是65HVD230的压降

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230, SN65HVD233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/829030/sn65hvd233-is-65hvd233-a-drop-in-for-the-65hvd230

器件型号:SN65HVD233
主题中讨论的其他器件:SN65HVD230、

您好!

我有一位客户在使用 SN65HVD230、他们想用 SN65HVDV233替代它。

它们不使用 SN65HVD230中的 Vref 功能、也不使用 SN65HVD233中的 LBK 功能。

因此、在本例中、SN65HVD233是 SN65HVD230的直接替代产品。 我缺少什么吗?

谢谢、

此致、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    您是正确的、这将使客户能够放入部件。 除了引脚5之外、所有引脚都是相同的、由于该引脚未被使用、因此这将起作用。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、