This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0318:LM0318输入摆幅

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0318, LMH0324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784933/lmh0318-lm0318-input-swing

器件型号:LMH0318
主题中讨论的其他器件: LMH0324

您好!

LMH0318的输入电压摆幅是多少? 我知道它应该符合 SDI 输入电气特性、典型800mVpp、是不是?

 但我 发现、在 LMH0324 EVM 用户指南中、LMH0324的输出连接了 LMH0318输入、 而 LMH0324的典型输出为560mVpp。  那么,您能否帮助确认它?

非常感谢

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    输入电压摆幅介于300mV 至1000mV 之间。 请注意 LMH0318数据表的表7.3。 请注意、这是 IN1+/-和 IN0+/0上的差分输入电压。

    此致、Nasser