This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:在我的设计中、TPS65988可以替代 CYPD4225、也可以不替换

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/829015/tps65988-tps65988-can-replace-cypd4225-or-not-in-my-design

器件型号:TPS65988

e2e.ti.com/.../AMD_5F00_TYPE_2D00_C01.pdf

e2e.ti.com/.../AMD_5F00_TYPE_2D00_C02.pdf

对于 TPS65988、这是我的第一个设计。 我不确定 TPS65988是否可以替代 CYPD4225。

如随附原理所示、AMD 建议使用 CYPD4225、但我想使用 TI 解决方案的方案设计。

有人可以为我确认吗?

还是建议使用更好的电路?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65988不是 CYPD4225的直接替代品。 引脚分配与整个系统实现方式不同。 TPS65988整合了两个内部电源路径以及控制一个外部电源路径的功能。 我们目前正在与 AMD 合作开发使用我们的其中一个 PD 控制器的参考设计、但我无法评论该设计何时可用。