This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:DS90UB954 I2C 问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784746/ds90ub954-q1-ds90ub954-i2c-issue

器件型号:DS90UB954-Q1

我们通过 DS90UB954到 DS90UB953来控制摄像头传感器。 归一化正常。 当我们在快速变化的环境中控制摄像头传感器时、有时 DS90UB953会丢失约253mS 的数据。

您知道如何避免它吗? 如果无法避免、如何缩短等待时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、如果出现问题、则可能会失败、因为 I2C 在953和954之间链接、包括 fc 和 bc 通道、任何损坏或错误都会阻止 i2c。

    如上所述、请检查问题发生了什么。

    此致、

    Steven