This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C032QML:报告

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C032QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/783522/ds90c032qml-reports

器件型号:DS90C032QML

您好!

 对于 DS90C032QML、您能提供以下建议吗?

1) 1)   请参阅测试报告

2) 2)   TID 测试报告

3)   3)故障率

4)   出口管制分类

5)   5) ESD 和湿敏等级

6)   冲击和振动数据(如果可用)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IKON、
    您需要转到正确的航空级版本产品文件夹。 请参阅 www.ti.com/.../technicaldocuments
    有报告要解决1)和2)。

    3) 3)转到质量选项卡、您可以获取 FIT 率。

    4) 4)您或您的终端客户可以向以下地址发送电子邮件以获取 ECCN 信息。 遗憾的是、此信息不会在我们的网站上或通过客户支持中心披露。 他们可以将此地址用于将来可能需要的任何 ECCN 信息请求。 请确保它们包含所有公司联系信息、接收公司联系信息、器件信息以及器件在请求中的用途。
    gtc_eccn-hts-naftateam@list.ti.com

    5) 5) ESD 发布在数据表3.5KV 中。 这是密封封装、MSL 级别为 N/A

    6) 6)我需要我们的 QA 来回答这个问题、以获得具体的答案。 但是、它通过了我们的 QML V 类筛选要求。 如果您想了解更多具体信息、我可以跟进。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wade、
    我能否检查 QML Q 和 QML V 版本是否使用相同的裸片?
    此外、对于第(6)点、您是否有筛查文档?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们不使用相同的裸片库存。   QMLV 是 RHA、其材料与非空间版本分开控制。

    此处的文档可能会回答您在筛选过程中的问题。  QML 和 QMLV 有一个质量和可靠性部分。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wade、

    我能不能说二者都采用相同的技术制造、但 QML V 对所用晶圆和裸片的控制更为严格、而 QML Q 则使用来自单独工厂的晶圆?

    对于这些文档,您是否从提供的链接中引用了“限制条件摘要”? 单击时,我收到以下通知:“此部件不提供资格摘要。 请联系 TI 客户支持以获得帮助。”

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们都使用相同的处理节点、但处理方式可能有所不同。  但设计相同。

    我看到我发布的链接没有创建它。

    我在这里指的是有关 QML/QMLV 处理的一般信息:

    www.ti.com/.../space.html

    特定批次的筛选信息随材料一起作为合格证书的一部分发货。

    此致、

    涉水