This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:USB-C 充电参考设计

Guru**** 2766075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/785029/tps65982-usb-c-charging-reference-desing

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件:TPS25810

尊敬的团队:

我的客户正在为手机设计充电器、希望实现双充电率解决方案。

快速充电- 5V/3A;标准充电5V/0.5A。 我们假设电话处于"设备"模式

我们能否推荐一种简单的器件/解决方案/参考设计来实现这一目标?

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    考虑使用 TPS25810。 这是一款应满足您设计要求的简单器件。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric