This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:电压模式线路驱动器与电流模式线路驱动器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784540/dp83825i-voltage-mode-line-driver-vs-current-mode-line-driver

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件: DP83822I

团队、

DP83825I 在 DP83822I 等器件中具有电压模式线路 driver.compared 和电流模式线路驱动器。

这对客户应用有什么意义?
有哪些优势?
这些技术有何区别?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    -电流模式线路驱动器需要外部终端和偏置网络。 这些端接需要具有1%的容差。
    -电压模式不需要外部端接。
    有关 TPI 网络连接、请参阅每个器件的 EVM 原理图。
    -电压模式驱动器的功耗通常低于电流模式驱动器。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Hung!