This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:10/100模式下引脚的方向

Guru**** 2431960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828832/dp83869hm-direction-of-pins-in-10-100-mode

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

当 DP83869在10/100模式下使用并且未启用 MDI-X 时,TD_A 和 TD_B 的镜像未启用,哪一个是 TX,哪一个是 RX?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    当 DP83869在10/100模式下使用且未启用 MDI-X 时、镜像未启用、TD_A 为 TX、TD_B 为 RX。

    此致、

    Hung Nguyen