This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384A:我们是否可以使用 DS90CF384来驱动具有320*152 PIXE 的 LCD?,

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784604/ds90cf384a-do-we-can-use-the-ds90cf384-to-drive-the-lcd-with-320-152-pixe

器件型号:DS90CF384A
主题中讨论的其他器件:DS90CF384

您好!

我有一个问题需要解决、关于用于驱动具有320x152 PIXE 的 TFT LCD 的 DS90CF384 (RGB888)。 但 DS90CF384的 LVDS CLK  看起来在20至65MHz 的范围内。 你对我有什么建议吗? 我们可以使用 DS90CF384来驱动具有 RGB (24位)的 LCD (320*152 PIXE)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    刷新率是多少?
    如果我们假设为60fps、对于 DS90CF384而言、320x152像素的分辨率太低。

    此致、
    蔡夏利