This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:MDC 引脚是否具有内部上拉/下拉电阻器?

Guru**** 2931450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828422/dp83822h-does-mdc-pin-have-internal-pull-up-pull-down

器件型号:DP83822H

团队、

MDC 引脚上是否有内部上拉(PU)或下拉(PD)?
数据表对此有两种不同的陈述、请参阅下文。

PD 是否仅在复位期间有效?

第6页

第8页(复位期间6.1个 IO 引脚的状态):

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第8页的表1下有一条注释、说明 PD 仅在上电期间处于活动状态。 请参阅以下内容:

    ------------------------------------------------------

    (1)仅在上电期间出现下拉。 高阻抗是高阻抗。

    ------------------------------------------------------

    此致、

    Hung Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hung!

    脚注仅影响 LED_1。

    那么、对于 MDC、这意味着内部 PD 仅在复位期间有效?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franziskus、

    没错。

    此致、

    Hung Nguyen