This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:关于初始化时的电流

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/810612/lmh1297-regarding-the-current-at-initialization

器件型号:LMH1297
主题中讨论的其他器件: LMH0397

你好。

我们正在评估 LMH1297和 LMH0397。

我们注意到、在测量器件电流时、初始化时的电流显著变化。

即使使用同一器件、如果电流反复关闭和打开、电流也会发生变化。

LMH1297 EVM 也会出现同样的现象。

我们有三个问题。

 -电流变化的原因是什么?

 -它是否可以作为设备使用?

 -最大电流是多少?

此致、e2e.ti.com/.../Regarding-the-current-at-initialization.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您好!

    1)。 当您测量此电流时、您能告诉我们 LMH1297器件设置吗? 例如、它是在均衡器还是电缆驱动器模式下运行? 100欧姆输入上的任何信号。

    2)。 使能引脚的状态是什么? 加电期间将使能引脚拉低、VCC 稳定后将使能引脚拉高是否会产生任何影响?

    3)。  在获取锁定时、最大电流消耗可能会高达290mA。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢您的回答。

    1)。 当您测量此电流时、您能告诉我们 LMH1297器件设置吗? 例如、它是在均衡器还是电缆驱动器模式下运行? 100欧姆输入上的任何信号。

     -> 我们在启用直通功能的均衡器模式下使用。

    2)。 使能引脚的状态是什么? 加电期间将使能引脚拉低、VCC 稳定后将使能引脚拉高是否会产生任何影响?

     -> 如果在使能引脚处于低电平时接通电源、则没有区别。

    3)。 在获取锁定时、最大电流消耗可能会高达290mA。

     -> 初始化时它是否不超过290mA?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tamai–San、

    在最坏的情况下、VCC 稳定时的电流消耗可能高达290mA。

    在上电期间以及 VCC 稳定之前、电流可能会增大、但在这种情况下、这会被视为 ESD 事件。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢你的答复。

    我们知道、当 VCC 稳定时、电流可高达290mA。

    此致、

    塔迈