This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:从模式下的问题

Guru**** 2946400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784757/dp83825i-issues-at-slave-mode

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件:DP83825

大家好、

我的客户正在测试 PRRTM DP83825。 客户有问题。

-芯片不在从模式、50MHz 输入时钟上启动。

-当我通过控制接口读取内部寄存器时,我会看到 DP83825。   

在主模式和 OSC 25MHz 下无问题。

我在2018年11月中旬订购了样片。 这是 RTM 前的问题还是客户做出的错误?

此致、

Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitry、

    在早期器件中、XI 和 XO 之间存在切换。 请尝试将外部时钟馈入 XO 引脚、并查看问题是否已修复。

    这将在未来的器件中修复。

    此致、

    Hung Nguyen