This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3000:用于2个 USB2.0器件的 TS3USB3000

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828672/ts3usb3000-ts3usb3000-for-2-usb2-0-devices

器件型号:TS3USB3000

大家好、我需要将2个 USB 高速器件连接到仅具有1个 USB 高速主机的 MCU。 因为我一次只需要一个器件、所以我只想在到器件之间切换。

我可以使用 TS3USB3000执行此操作并将 MHL 路径用作第二个 USB 吗?

或者是否有更合适的 IC?

 

谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们还有 TS5USBC41x、它具有过压保护功能