This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:输入电压容差

Guru**** 2926240 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD11, SN65HVD75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828514/sn65hvd75-input-voltage-tolerance

器件型号:SN65HVD75
主题中讨论的其他器件:SN65HVD11

您好!

我计划 在我的设计中使用 SN65HVD75DRBT。R、D、RE、DE 信号来自外部芯片、这些信号为5V 电平。 我在 SN65HVD75DRBT 数据表中看到、声称"与5V 控制器兼容的5V 耐压逻辑输入"。 但 建议的运行条件表明、高电平输入应是最大 VCC、在我的设计中为3.3V。 您能否确认我可以在不影响器件可靠性和5年产品寿命的情况下为 SN65HVD75DRBT 芯片提供5V 输入?

谢谢、Shanoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shanoj、

    是的、您提到的这些引脚可以连接到5V 逻辑。 如果您查看数据表、这些引脚的绝对最大额定值(第7.1节、第5页)在-0.3V 至5.7V 之间列出。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    感谢您的回复。 我想知道为什么推荐的输入电平是 VCC (3.3V),如果5V 输入在短时间内受到限制。 我从您的回复中了解到、始终可以直接施加5V 电压。 我还有一件事要澄清、SN65HVD75DRBT 的一端使用、另一端使用 SN65HVD11DR、通信处于 RS485半双工模式。 请告诉我、这些 IC 可以通过这种方式相互连接。

    此致、shanoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shanoj、

    是的、SN65HVD75和 SN65HVD11可以在半双工模式下协同工作、因为它们都符合 RS-485标准。 在许多应用中、即使是5V 和3.3V RS-485收发器也可以相互连接。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao