This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:连接 TMS320C6678 DSP

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E, TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828746/trs3122e-interfacing-with-tms320c6678-dsp

器件型号:TRS3122E
Thread 中讨论的其他器件: TMS320C6678

您好!

 在我们的设计中、我们将使用 具有 TI 6678 DSP 的 TRS3122E 1.8V 低功耗双路 RS-232收发器通过计算机终端进行打印。

 DSP 中 UART 控制器的 I/O 兼容1.8V。  

在 TRS3122E 中、当 VCC=1.8V 时、驱动器输出 VOH = 4.8V、接收器到 DSP 的输出将为 VCC (1.8) v - 0.04。

PLZ 让我们知道所连接的图像(DSP -> TRS3122E ->计算机终端)是否正常工作 ,或者我们是否需要放置电压转换器(1.8V 至3.3V) b/w DSP 和 TRS3122E?

e2e.ti.com/.../Untitled-1.docx

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naresh、

    是的、只要 TRS3122E 的"VL"轨通过1.8V 电源供电 、此连接就不需要电平转换器。在此电压下、TRS3122E 的逻辑输入/输出规格与 TMS320C6678的逻辑输入/输出规格一致。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大