This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:TCAN1043-Q1 INH 上电状态

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050, TCAN1043-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811457/tcan1043-q1-tcan1043-q1-inh-power-on-state

器件型号:TCAN1043-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14050TCAN1043

尊敬的 TI:

我 想使用 tcan1043-Q1 INH 引脚唤醒系统电源。   INH 引脚  通过电阻器和二极管连接到 lmr14050 EN 引脚。

原理图如下所示。  

e2e.ti.com/.../TCAN1043GDMTTQ1.pdf
 

正常运行时、TCAN1043Q1处于睡眠模式、INH =高阻态、LMR14050禁用。 唤醒后、TCAN1043Q1进入正常状态、INH=ON、和
输出高电平、然后启用 LMR14050。
但是、当 Vsup=12V 时、Vcc 和 Vio 不能通电、tcan1043q1是否会进入待机模式或睡眠模式? 以及 INH 引脚的状态。 谢谢。
波形。  
我看到 INH 引脚在上电时输出 H 电平、时间大约为200ms。因此、lmr14050q1开始工作。  我不希望它在上电时起作用,可以 添加其他电路 来实现该功能。
正在等待您的建议。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是预期行为。 VSUP 斜升后、TCAN1043将立即处于待机模式(INH 高电平)。 然后、如果 VIO/VCC 保持欠压状态、它可以通过 MCU 控制 EN/STB 输入立即进入睡眠模式(INH 悬空)。  其原因是它允许 MCU 控制到睡眠模式的转换、而不是依赖唤醒收发器。

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 max:

    很清楚,非常感谢。