This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD63:sn65hvd63#39;s 振荡器 ppm 要求

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD63

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828793/sn65hvd63-sn65hvd63-s-oscillator-ppm-requirement

器件型号:SN65HVD63

大家好、

请帮助确认 sn65hvd63的振荡器 ppm 是否正常。

在数据表中、其要求为:

我们客户的振荡器 PPM 为:

对于全温度、它具有+/-50ppm。 几乎所有振荡器都具有此电平规格。

该振荡器是否能够满足 SN65HVD63的要求?

如果没有、SN65HVD63的规格将受影响? 建议使用任何振荡器?

谢谢!

BR

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    +/-30ppm 用于整个工作温度范围(-40C~105C)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    该振荡器应该正常。  30ppm 规格代表了性能的额定值范围、但是如果需要、此设计应该适应更宽的范围。  振荡器精度将决定调制器输出的射频载波的频率、根据 AISG 要求、该频率应处于最差的100ppm。

    此致、
    最大