This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E007:我们是否有可与 ESDA14V2L 竞争的器件?

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828761/tpd2e007-do-we-have-available-part-to-compete-with-esda14v2l

器件型号:TPD2E007

大家好、

我们是否有 可用于与 ESDA14V2L 竞争的器件?

ESDA14V2L 数据流链路:

https://www.st.com/resource/en/datasheet/esdal.pdf

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们拥有的唯一一款用于14V VRWM 的 ESD 器件是 TPD2E007。