This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:设计问题

Guru**** 2946400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784363/tusb4041i-question-for-design

器件型号:TUSB4041I

你好! 我想将 TUSB4041用于集线器。 我不熟悉该控制器

1.当我尝试不使用 EEPROM 时、是否需要 TUSB4041I 的程序?

2.如果使用 EEPROM,如何进行编程(字节代码结构)?

3.您是否有用于此控制器的编程工具?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有用于该器件的编程工具
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将工具和手册发送给我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Wson:

    您可以将本文档用作创建 EEPROM 文件的指南- TUSB4041器件的寄存器设置会稍有不同、请查看数据表。

    www.ti.com/.../sllu311.pdf

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道可以在不进行编程的情况下使用 TUSB4041 (不带 EEPROM)、并且当我想在 TUSB4041中设置寄存器时、我需要 EEPROM。 对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在另一个 E2E 帖子中回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。。。 我有工具。

    连接 USB 设备后,如何检查 USB 速度? 我需要高速(488Mbps)来进行监测计数据传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以从 Microsoft 下载报告总线速度的 usbview.exe 工具。

    此致、
    JMMN