This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:关于 Cu

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828217/dp83867ir-about-cu

器件型号:DP83867IR


这是一个有关 LED 驱动能力的问题。

‘Fgure 25. 示例自举连接在数据表中, 我想打开模式1中的 LED。

LED_0引脚在 H 电平下可以流动多大的电流?

在470Ω μ A 时、我的连接器 LED 指示灯变暗。

VDDIO 为2.5V。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我输入标题时出错。

    有关 LED 电流能力的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LED 引脚应能够驱动8mA。

    此致、

    Hung Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢您提供信息。

    将其反映在我的设计中。

    此致、