This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:EEPROM 编程工具与放大器;具有 u1u2disable 的映像文件

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828269/tusb8041-eeprom-programming-tool-image-file-with-u1u2disable

器件型号:TUSB8041

您能否向我发送具有 u1u2禁用功能的 EEPROM 编程工具和映像文件?

此致

Masumi Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本文档定义了默认 EEPROM 设置:  http://www.ti.com/lit/ug/sllu311/sllu311.pdf

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TUSB8041、唯一常用的寄存器是:

    'TUSB8041 EEPROM 数据文件
    '创建日期:2019年8月12:16:31 PM
    005501010101
    015101010001
    020400000100
    034001000000
    048110000001
    051000010000
    060000000000 'BC 支持所有端口禁用
    078F10001111 'All Port Removable
    080F00001111 'All Port Enable
    090000000000
    0A2200100010
    0B0000000000
    
    F00000000000
    
    
    'DATA 文件格式: 。 之后的所有内容 被忽略。
    '使用 <'>以进行内联注释。
    'ATA 文件解析在第一个空行停止。
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    MSMn