This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:VBUS 断开

Guru**** 2928310 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827773/tusb1210-vbus-disconnect

器件型号:TUSB1210

大家好、

我的客户正在尝试了解在未连接 VBUS 的情况下使用 TUSB1210需要进行哪些更改。 它们使其保持悬空/接地、但在没有 VBUS 的情况下、器件似乎无法正常工作(如果提供 VBUS、工作正常)。

是否需要设置特定的寄存器/电阻器才能使用不带来自插座的 VBUS 的 TUSB1210?  

此致、Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的设计、主机、器件或 OTG 的应用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    这适用于器件应用

    此致、Diego Lewis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于设备,需要 Vbus 检测。 它是 USB 规范的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    在数据表中、我们声明"TUSB1210严格来说不需要 Vbus 才能正常工作。" TUSB1210在哪些用例下不需要 VBUS?

    我的客户无法直接从插座使用 VBUS、因为他们正在按照规范(12V)操作 VBUS。 我看到 VBUS 的绝对最大值为20V、但我看不到建议的最大值 TUSB1210能否处理12V Vbus 输入?

    此致、Diego Lewis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈:

        当用作主机时、它不需要 Vbus 检测。 但在器件模式下、它确实需要。

        TUSB1210的 VBUS 无法处理12V 电压、但您可以添加分压器。