This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:有关电源路径配置和反向电流保护的问题

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784844/tps65988-questions-for-power-path-configuration-and-reverse-current-protection

器件型号:TPS65988

您好~

下面我有一些问题、请帮您检查并回复、非常感谢!

我们看到了用于外部电源路径的反向电流比较器 PP3和 PP4、在 EVM 原理图中、它们必须具有吗?
由于当前客户的 PCB 空间有限、他们希望找到减少某些组件的任何机会。

我们是否可以使用 PP1和 PP2作为灌电流电源路径。 PP3和 PP4是源电源路径。
假设这不是问题。

将电源路径设置为输入和输出以节省外部电源路径成本的任何问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    外部 RCP 不是必需的、但建议使用。 如果它们不实现 RCP、则可以使用 SRDY 命令控制关闭的电源路径、以确保两者不会同时打开。 或者、它们可以使用"多端口灌电流策略"字段一次只允许关闭一个灌电流路径。

    2.这是可能的。 在这种情况下、您可以在外部使用两个5V 负载开关来提供5V 电压。 此外、您无需实施问题1中的多端口灌电流策略、因为988将处理内部路径上的 RCP。

    这会使他们的外部电源设计复杂化。 它们需要在电源路径的另一端具有双向降压/升压充电器、以提供5V 电压或获取灌电压并为电池充电。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的快速回复、Eric。
    祝你度过美好的一天!