This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1101L:如何使用 ONET1101L 生成具有足够调制电流的短脉冲、然后生成反向电压

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET1101L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811232/onet1101l-how-to-use-the-onet1101l-to-generate-short-pulse-with-enough-modulation-current-and-then-the-reverse-voltage

器件型号:ONET1101L

我需要使用驱动器来生成短脉冲。 调制电流可以为20mA、以打开 LED。 然后、应使用反向电压来关闭 LED (缩短 LED 的下降时间)。 带宽可超过200MHz。 我发现调制电流可以为80mA、数据表中有 V_bias。 我可以使用该驱动程序来执行该操作吗? (图片可在文件中看到)谢谢!

e2e.ti.com/.../picture.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赖

    ONET1101未被表征为以200MHz 的速率运行。 它主要用于覆盖2Gbps 至11.3Gbps 范围的数据通信。 因此,我们不能保证以这一速度运作。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    很抱歉,我在问题上犯了一个错误。 带宽大于200MHz、而不仅仅是200MHz。

    频率越高(数据速率越高)越好。 例如5GHz。  

    此致、

    赖  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赖

    ONET1101L 的特点是具有10GbE、光纤通道 和 SONET 数据模式。 我们没有使用您所说的时钟模式进行特征描述。 您可以执行测试板并尝试执行此操作、但无法保证操作。

    此致、Nasser