This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988:如何计算峰值电流和关系

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828180/tps65988-tps65988-how-to-calculate-peak-current-and-relationship

器件型号:TPS65988

OCP 1A
峰值计数100%
CH1 (黄色)、VBUS
CH2 (蓝色)、GPIO OCP evnet
通道4 (绿色)、电流

1.0A 中的 OCP 事件,通过 DC 加载程序设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OCP 1A
    峰值半峰值
    CH1 (黄色)、VBUS
    CH2 (蓝色)、GPIO OCP evnet
    通道4 (绿色)、电流

    1.9A 中的 OCP 事件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一张图片是 OCP 电流1A。 峰值 Crrent 100%、 OCP 事件发生在1.0A  

    第二张图片、OCP 电流1A。 峰值 Crrent 150%、 1.9A 中的 OCP 事件  

    什么是峰值 Crrent 关系

    如何计算合理的峰值电流?

    图二的第三个事件是、VBUS 已关闭、为什么 GPIO 没有通知

    请提供建议
    谢谢你

    洪家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    1.如果将 FW OCP 设置为1A 100%、则电流将具有1.140至1.393A 的软短路保护。但是、如果将 FW OCP 设置为1A 150%、则电流范围为1.62A 至1.98A。 超过640us 的超出这些范围的任何电流都将跳闸 FW 电流保护

    2. FW 保护的最大电流峰值是超过阈值的连续电流超过640us。

    3.我不确定您的测试条件以及 GPIO 为何不会与 OCP 通信。 请访问以下链接、了解 有关我们电源路径保护的更多信息。 http://www.ti.com/lit/pdf/slva994  

    此致、

    弗朗西斯科·劳祖里克