This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1510:负载选项

Guru**** 2928670 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD485E, THVD1510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828405/thvd1510-load-option

器件型号:THVD1510
主题中讨论的其他器件:SN65HVD485E

您好!

我的客户认为连接128节点的系统由 THVD1510和 SN65HVD485E 组成。  

THVD1510的负载选项为1/8单位负载选项(高达256总线节点)。 SN65HVD485E 的负载选项是1/2单元负载(64个节点)

新平台将使用 THVD1510、之前的型号将使用 SN65HVD485E。

1.先前的型号是否不在连接128节点的系统中使用?

2.我在数据表规格中找不到两个器件之间的特性差距,1/8单位负载和1/2单位负载之间有何差异? 是输出电流吗?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    给定收发器支持的节点数取决于其输入泄漏电流(有时指定为总线输入电流或接收器输入电流)。  您可以在本博客中阅读有关该概念的更多信息:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2016/03/08/rs-485-basics-how-to-calculate-unit-loads-and-the-maximum-number-of-nodes-on-your-network

    基本上、RS-485根据54欧姆的假定电阻负载定义驱动器特性(如输出差分振幅)。  该负载旨在包含两个并联的120欧姆端接电阻(提供60欧姆等效电阻)以及32个并联的"单位负载"。  "单位负载"是根据 I/V 特性定义的、其中12V 时的消耗电流最多为1mA、-7V 时的消耗电流最多为-0.8mA。  如果器件的输入电流为该值的一半(即12V 时为0.5mA、-7V 时为-0.4mA)、则该器件将被视为半个"单位负载"、并且在总线上的输入电流数量可以是驱动器电路过载的两倍。

    在这种情况下、THVD1510是1/8单位负载收发器、因此它可以支持256个节点、并且仍然处于 RS-485标准负载条件下。  不过、SN65HVD485E 只有1/2单元负载、因此并联128会导致负载条件超出 RS-485标准的规定。

    在这种情况下、补偿较高收发器负载的一种方法是略微增加端接电阻值、以便 A 和 B 之间的等效电阻不小于54欧姆。

    另请注意、低于54欧姆的有效负载电阻的影响可能不会很严重。  RS-485驱动器旨在在此负载条件下支持+/- 1.5V 的最差分电压振幅。  随着负载电阻的降低、此输出电压电平也会轻微降低(由于额外的负载电流流经驱动器的非零输出阻抗)。  RS-485接收器旨在根据+/- 0.2V 范围内的阈值在差分总线上正确感测高/低逻辑状态。  这意味着、在大多数情况下、在发生数据错误之前、信号振幅需要大幅下降。  (此处的例外情况包括很长的电缆传输、在这种传输中、信号可能会显著衰减。)

    我希望这一切都很清楚-如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Max Robertson