This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:可访问连接的 EEPROM

Guru**** 2946400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784303/tusb4041i-access-to-attached-eeprom

器件型号:TUSB4041I

你好。

是否可以在嵌入式环境中访问/编程所连接的 EEPROM? 换句话说、TUSB4041I 上行 USB 未连接到基于 Windows 的 USB 主机。 上行 USB 连接到运行 RTOS 的 NXP SOC、我们想知道我们是否可以使用"供应商定义的 USB 器件请求"来读取/写入 EEPROM、而不仅仅是 OTP。

此线程 https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/551914 表示可以使用基于 Windows 的应用程序/驱动程序。  在我们的设计中、无法使用基于 Windows 的应用程序/驱动程序。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将在明天找到答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    要使集线器进入 EEPROM 编程模式、需要加载自定义驱动程序以强制集线器作为 EEPROM 编程端点进行连接、然后可使用编程实用程序对连接的 EEPROM 进行编程。 这些自定义实用程序仅适用于 Windows 平台、因为我们预计它们仅在开发阶段使用、而在许多应用程序使用预编程的 EEPROM 时不会在生产阶段使用。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 JMMN。

    我同意。 一些硬件设计人员希望在集线器配置数据"之后"将某些公司/产品特定数据存储在 EEPROM 中。 我想说服他们,这是不值得的。

    感谢您提供信息