This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD485E:RO 输出异常

Guru**** 2929910 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75176B, SN65HVD485E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826395/sn65hvd485e-ro-output-is-abnormal

器件型号:SN65HVD485E
主题中讨论的其他器件:SN75176B

您好、先生、

在特定 环境下、芯片进入异常状态、RO 输出高电平变为大约1V、芯片变热、故障模式只能在芯片充电后启动。 如果芯片长时间处于上述状态、则芯片将损坏。 但 SN75176B 没有此类问题。

那么 、SN65HVD485E 为什么会出现这个问题呢? 如何避免? 请给我们一些建议。

谢谢。

BR

Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sara、

    我从未遇到过这个问题、因此我希望您能帮助我更好地理解这个问题。 哪些条件似乎会导致这种行为发生?

    谢谢、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的回复。使用 USB 转485转换器监视数据、反复插入并拉动此转换器的 USB 端口以重现问题。

    BR

    贾莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    对我来说、这似乎是一个闩锁问题、尽管我不知道该组件的闩锁敏感度。  在插入和拔下电缆时、是否可以探测收发器的输入端、以了解这可能会对器件造成何种应力?  (有时这些类型的"热插拔"事件会导致连接到连接器的 IC 引脚上出现电压尖峰。)  如果使用电缆提供电力、它也可能与功率斜坡曲线相关(例如、打开时 VCC 上的过冲)。  在这种情况下、最好也探测 VCC 线路。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    您是否有机会进一步了解这一点?  或者、您是否能够解决此问题?

    最大