This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:布线长度

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828236/tusb7340-trace-length

器件型号:TUSB7340

大家好、

我们的客户希望了解 TUSB7340针对 USB 2.0和 USB 3.0的最大布线长度。  

其设计为:

主板布线长度:USB 2.0 < 3英寸、USB 3.0 < 4英寸  

电缆长度:400 mm

控制板 布线长度:小于1.5英寸

他们的设计是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    这些长度符合标准 USB 建议、但请注意、TUSB7340不推荐用于新设计、支持仅限于现有文档。

    此致、

    JMMN