This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:USB 电源浪涌

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828230/tusb2046b-usb-power-surge

器件型号:TUSB2046B
主题中讨论的其他器件:TPS2042

您好 E2E 社区、

我使用 TUSB2046设计了一个集线器、该集线器具有一个上行端口(USB 类型 B)、2个下行端口(USB 类型 A)和一个连接到 MCU 的端口。 当我将上行端口插入 PC 时,我收到一条错误消息 “Unknown USB Device needs more than the port can supply”(未知 USB 设备需要比端口提供的电源更多的电源)。 没有器件连接到下游端口、但集线器芯片的端口3连接到 MCU。 我已经完成了一些故障排除、我发现了以下内容:

PWRON1和 PWRON2 (引脚9和13)都为高电平(这会禁用配电开关 TPS2042)、尽管 OVRCUR1和 OVRCUR2都为高电平(无过流情况)

我意识到 DM3 DP3线路上没有15k 下拉电阻、这是否会导致电源浪涌错误并停用所有端口?

我们将未使用的 OVRCUR3和 OVRCUR4保持开路、它们是否应该被拉至高电平?

此设计中是否有任何错误?

感谢你的帮助!

e2e.ti.com/.../Hub_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    故障排除更新。

    如果没有器件连接到下行端口、PWRON1和 PWRON2 (引脚9和13)为低电平。 一旦我们连接器件并禁用配电开关、它们就会变为高电平。

    即使未连接任何器件、我们也无法与 MCU 通信。

    我们仍然收到电源浪涌错误消息。

    我们仍未在 DM3 DP3线路上安装15k 下拉电阻器。

    未使用的 OVRCUR3和 OVRCUR4仍然未连接。

    有任何提示吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    故障排除更新:

    我在 DM3 DP3线路上添加了15k 下拉电阻。 我不再得到 USB 浪涌误差。

    PWRON1和 PWRON2 (引脚9和13)现在良好、即使我在下行端口上连接器件、它们现在也都为低电平。

    我已将上游连接到 PC、并在其中一个下游端口上连接了光电鼠标。 但是、下游器件(光电鼠标)无法识别... 尚未对 MCU 进行编程。 但是、由于下游器件通过集线器芯片连接、因此无论固件如何、都不应工作?

    对此有任何帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我终于解决了这个问题。 15k 下拉电阻实现了这一目的。

    希望我的帖子能帮助有类似问题的人。