请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1043HG-Q1 您好!
TCAN1043HG-Q1的数据表中提到、在待机模式下、INH 为高电平。 INH 通常用于使能3.3V 电源、这会进入微控制器(请参阅:应用信息部分)。 因此、如果 CAN 收发器处于待机模式、微型收发器将获得供电。 CAN 收发器可从内部状态或从初始5V 上电(KL30打开、电源芯片5V 打开)进入待机模式。 CAN 收发器可以通过从 其他内部状态唤醒进入待机模式。我的问题是
1、微控制器将如何知道它是由于 CAN 唤醒还是 KL30打开(初始 CAN 加电)而通电?
2. OEM 要求在不能唤醒的情况下不给微型设备上电。 CAN 收发器似乎第一次 为其打开 micro 电源。 如果这是不可接受的、需要在电路级别或软件级别进行哪些更改才能实现相同的功能?