This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:LMH1297问题咨询

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, LMH0302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828231/lmh1297-lmh1297-question-consulting

器件型号:LMH1297
主题中讨论的其他器件: LMH0302

大家好、  我们使用 LMH1297、遇到了一些问题。 请给我一些建议,谢谢!

 ,LMH1297 用作均衡器、直接连接到 FPGA, 当输入6G 信号时 、PFGA 可以  正确识别和工作;但当12G 信号输入时、PFGA  无法正确识别、当前没有12G 测试设备、无法测试 LMH1297输出信号,您能 帮助检查原理图&PCB 吗? 或需要更改 LMH1297的配置?

  

 B、LMH1297用作驱动器;当 HD/3G HD 输出时,眼图是正常的。 但是 、当输出 SD 视频信号时  、眼图的上升沿 超过100ps;所需值为400 ~ 1500ps;与 LMH0302类似、它具有 SD/HD 选择引脚。LMH1297是否具有用于配置选择的类似功能(寄存器)? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要进行调试、我们从电缆驱动器侧开始、可能会更容易。 在 SD 下、您应该能够获得上升/下降时间小于400ps 和1.5ns 的 SMPTE 兼容眼图。 看起来不正确。 要将设备设置为最小化的电缆驱动器模式、请执行以下操作:

    1)。 请确保 OUT0_SEL 和 SDI_OUT_SEL 处于悬空状态(无连接)。

    2)。 请确保 OUT_CTRL、ENABLE、SDI_VOD 和 HOST_EQ0均为悬空(无连接)。

    3)。 无需 R104和 R104。 请卸载这些电阻器。

    4)。  请将 EQ/CD_SEL 通过1K 欧姆电阻器拉至 VIN (2.5V)

    完成这些设置后、器件将设置为电缆驱动器模式。

    a)。 在 IN0+/-上施加 SD 信号

    b)。 首先确保 LOCK_N 有效(注意 LOCK_N 可耐受3.3V 电压、您可能需要将1K 欧姆 电阻降低至200欧姆)。

    在继续之前、请确保 LOCK_N 有效(为低电平)。 一旦 LOCK_N 为低电平或置位、您应该会看到有效的 SD 输出眼图。 请仔细阅读这些内容并告知我们。

    此致、Nasser