This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD102:SN65HVD102 IO-Link 认证文档

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD102, MSP-EXP430FR4133, SN65HVD101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784478/sn65hvd102-sn65hvd102-io-link-certification-document

器件型号:SN65HVD102
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR4133、 SN65HVD101

大家好、

我们的客户将 SN65HVD102用于 IO-Link PHY 并计划测试 IO-Link 认证。 客户反馈他们需要提供 TI 参考设计来显示 物理层测试是可比的、我是否知道我们需要为客户自我声明提供哪种参考设计文档和测试报告?

谢谢、此致

周德熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    IO-Link 传感器变送器 Booster Pack 是一种有源 TI 设计(TIDA-00339)、它将 SN65HVD102用于 IO-Link PHY。  该设计使用 MSP-EXP430FR4133 LaunchPad 中加载的 TMG 中经过完全验证的 IO-Link 堆栈、以实现设计指南中所述的验证测试结果和示例固件。

    有三种其他 TI 参考设计将 SN65HVD101用于 IO-Link PHY、这与 SN65HVD102不同、只是因为它具有集成的3.3V 或5V LDO、而 SN65HVD102没有集成的 LDO、必须由提供3.3V 或5V 电压 外部源。  但是从 IO-Link 的角度来看、SN65HVD101和 SN65HVD102之间的性能应该被视为等效的。

    《具有 IO-Link 的接近和温度多变量发送器参考设计》(TIDA-00341)

    《IO-Link 传感器发送器参考设计》(文献编号:TIDA-00188)

    具有固定阈值和通过 IO-Link 进行温度检测的霍尔传感器接近传感器参考设计(TIDA-00340)

    此致、

    Jonathan