This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25740B:GDNG 不会保持开启状态

Guru**** 2929860 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25740B, TPS25810, TPS25740, TPS25740A, TPS2514A, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/783345/tps25740b-gdng-does-not-stay-on

器件型号:TPS25740B
主题中讨论的其他器件: TPS25810TPS25740TPS25740ATPS2514ATPS65987D

你好! 我将 TPS25740B 用于5V/3A 充电器应用。

我在打开和关闭 GDNG 引脚时遇到问题。 检查数据表后、GDNG 将在时输出方波

1) 1)它检测到 VBUS 和 GND 之间存在短路、以及

2) 2)当结温 Tj 超过 Tj1时。

当我选中时、我的 VBUS 和 GND 未短接、IC 不热。

GDNG 持续开关的另一个原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edgar、

    您是否仅提供5V/3A 电源? 如果是、为什么您使用 TPS25740B 而不是像 TPS25810这样的 Type-C 控制器。 TPS25740B 适用于需要5V 以上电压的电力输送应用。

    您插入到连接到 TPS25740B 的外部 FET 中的源是什么? 如果您仅连接了5V 电压、则可能会触发 UVP 事件。 TPS25740B 旨在通告5V/9V/15V/20V 或5V/9V/12V/15V、具体取决于与 HIPWR 的连接。 TPS25740B 会将这些 PDO 通告给接收器件、而不管作为源极连接的是什么。 因此、如果您连接接收设备、TPS25740B 将通告它可以提供5V/9V/15V/20V 或5V/9V/12V/15V 的电源。 然后、接收器件可以决定从 TPS25740B 接收20V 电压、将请求发送到 TPS25740B、然后 VBUS 上应提供20V 电压。 但是、如果这种情况不发生、VBUS 保持在5V、TPS25740B 将会将其读作欠压事件。

    如果您想使用只能提供5V/3A 电流的 Type-C 充电器、我建议您使用 TPS25810

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! 很抱歉耽误你的回答。

    现在、我了解 GDNG 引脚为什么显示一系列脉冲而不是步进波形。 我仅使用5V、3A 电源、因为我认为显示的电压是单独广播的。 此外、我还使用了 TPS25740B、因为我认为只需更改连接的电源即可将其整合到其他设计中。

    感谢您的建议。 但是、我能否问我是否可以使用 TPS25740/A、因为它们也只有5V 电压?

    谢谢!

    Edgar

    编辑:我要求使用 TPS25740A、因为我希望在器件不要求3A 时也提供900mA 电流。 谢谢!

    编辑2:我可以将 TPS2514A 用于 TPS25810以支持低于3A 的电流。 TPS25740和 TPS25740A 的问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、如果我想使用 USB-PD 协议、可以使用 TPS25810吗? 因为正如我看到的、它仅适用于 DFP、而不适用于 USB PD。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edgar、

    是的、您可以按照下表使用 TPS25740或 TPS25740A。

    但是、我不建议使用这些器件中的任何一个、因为我们正在停止对它们的支持、并且仅为现有客户和设计制造/支持它们。 我们推荐使用 TPS65987D 器件。

    如果您只想通告5V/3A、则 TPS25810是正确的器件。 正确的做法是、它不支持 USB-PD 协议、但如果您仅支持5V 且没有交替模式、则 PD 控制器不需要这些模式。

    希望这能解答您的问题。 如果是、请单击此选项可解决我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助!