This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3301:能量计算

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS3301, TVS2701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828346/tvs3301-energy-calculation

器件型号:TVS3301
主题中讨论的其他器件: TVS2701、Strike

在 ESD 测试期间、我们发现 TVS3301存在缺陷。 我想知道如何知道额定功率以及如何计算它?

此致

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    为什么您认为您收到了缺陷器件? 测试过程中部件是否出现故障? 我们的器件的额定接触电压为+/-8kV、空气间隙为+/-15kV、能够承受该水平。 但是、如果您的系统不能承受如此大的 ESD 冲击、您可能希望获得钳位更低的 TVS 二极管、如 TVS2701。