This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:TUSB4026B 无法连接

Guru**** 2750625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/783197/tusb2046b-tusb4026b-cannot-connecte

器件型号:TUSB2046B

 当两个器件同时连接时、器件存在概率标识。 如果移除了另一个器件、则可以正常识别它。  目前使用了三条道路。 如果同时安装第二条道路和第三条道路、则第三条道路很可能无法识别设备。 移除第二个器件、第三个通道可以正常识别。  插件模块是一款全速 HID 器件

请帮您检查并查看 SCH、并提供一些如何调试的建议、tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    每个下行端口需要15K 下拉电阻。 此外、您能否确认在连接器件时下游端口上的 VBUS 不会下降到4.8V 以下?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果有任何更新、请发布。