This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913Q-Q1:913可?至936 μ s

Guru**** 1460770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828448/ds90ub913q-q1-913-can-be-linked-to-936

器件型号:DS90UB913Q-Q1

您好:  

如下图所示、913可?到936 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们只有913A 的合格操作、而不是913Q 的合格操作。 您必须在936上使用 RAW12或 RAW10模式来与913A 配对。  

    此致、

    Casey